Bourns扩展大功率瞬态电压抑制器二极管系列产品电压范围

加州,河滨市,2015年11月19日- Bourns-全球知名电子组件领导制造与供货商,今日宣布扩展了主流大功率瞬态电压抑制器二极管(PTVS)PTVS3系列产品的电压范围。该新型15伏双向大电流PTVS二极管设计符合直流供电及具有12伏电池的电源管理系统的保护需求。Bourns 最新型的大电流双向瞬态抑制二极管-型号PTVS3-015C-TH,可提供双向端口保护且符合IEC61000-4-5 8/20每秒电流浪涌要求。与传统的压敏电阻(MOV)技术相比, Bourns使用先进的硅制程技术于大功率瞬态电压抑制器(PTVS)产品上,在浪涌发生时能够有较低的嵌位电压、更稳定的效能及更高的可靠度。

Bourns产品线经理黄逸维表示,基于客户需要,Bourns新增新型15伏功率瞬态电压抑制二极管产品,提供在暴露和或恶劣环境下电力供应的保护需求,这类新型产品拥有出色的温控,可使浪涌电流最大温度至150°C,超过其额定值25°C的70%。

产品定价和供应
作为定价参考, Bourns® PTVS3-015C-TH定价为9.90美元/ 件(以50件为订购量)。该产品已经上市,符合RoHS标准和无卤认证**。

更多 Bourns® Model PTVS3-015C-TH信息,请参阅 功率瞬态电压抑制器二极管页面

* RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
** Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:传感器、电路保护解决方案、磁性零组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
Please take a quick survey
网络调查  
Opt out

Bourns网络调查

请回答尽可能多的问题,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我们的网站上搜寻内容方便吗?
您对网站的内容满意吗?
搜寻您所需内容的时间比您预计的要多还是要少?
您会向您的朋友或同事推荐我们的网站吗?