Search
Languages

ボーンズ、大電流対応のメタルアロイ積層パワーインダクタを発表

CVH160808H シリーズの先進的なモノリシック構造を採用し、低背型、高信頼性のコンパクト形状で、高電流対応アプリケーションをサポート

カリフォルニア州リバーサイド 2025年10月29日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、CVH160808H シリーズ積層パワーチップインダクタを発表しました。本シリーズは先進的な積層技術を採用しており、低背型で高電流対応を実現したソリューションを提供し、現代の民生用および通信用アプリケーションにおける高電流と省スペースの要件をサポートします。

CVH160808H シリーズは、メタルアロイコアとモノリシック構造を特徴としており、コンパクトな形状(最大高さ 0.8 mm)で、高信頼性、低直流抵抗、および高電流対応を実現しています。本シリーズの定格電流は 1300~4000 mA、直流抵抗は 0.02~0.237 Ω、動作温度範囲は -40~125 °C です。これらの特性により、ボーンズの新しいパワーチップインダクタは、モバイルデバイス、ウェアラブル端末、タブレット、ノートパソコン、各種通信機器における優れた電力変換ソリューションとなります。

ボーンズCVH160808Hシリーズ積層パワーチップインダクタは現在販売中で、RoHS*準拠およびハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/magnetic-products/chip-inductors-multilayer

*RoHS指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf