Search
Languages

ボーンズ、大電流対応のメタルアロイ積層パワーインダクタを発表

CVH160808H シリーズの先進的なモノリシック構造を採用し、低背型、高信頼性のコンパクト形状で、高電流対応アプリケーションをサポート

カリフォルニア州リバーサイド 2025年10月29日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、CVH160808H シリーズ積層パワーチップインダクタを発表しました。本シリーズは先進的な積層技術を採用しており、低背型で高電流対応を実現したソリューションを提供し、現代の民生用および通信用アプリケーションにおける高電流と省スペースの要件をサポートします。

CVH160808H シリーズは、メタルアロイコアとモノリシック構造を特徴としており、コンパクトな形状(最大高さ 0.8 mm)で、高信頼性、低直流抵抗、および高電流対応を実現しています。本シリーズの定格電流は 1300~4000 mA、直流抵抗は 0.02~0.237 Ω、動作温度範囲は -40~125 °C です。これらの特性により、ボーンズの新しいパワーチップインダクタは、モバイルデバイス、ウェアラブル端末、タブレット、ノートパソコン、各種通信機器における優れた電力変換ソリューションとなります。

ボーンズCVH160808Hシリーズ積層パワーチップインダクタは現在販売中で、RoHS*準拠およびハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/magnetic-products/chip-inductors-multilayer

*RoHS指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf