Search
Languages

美国柏恩公司和韩国半导体设计制造商Magnachip宣布将量产TBU®高速电路保护组件

河边市, 加州, Sep 27, 2011

- MagnaChip Semiconductor Corporation (“MagnaChip”) (NYSE: MX),- 韩国模拟和混讯半导体设计制造商和 美商柏恩公司 (“Bourns”),全球知名电子组件领导制造商 今日宣布MagnaChip将量产Bourns®的高速电路保护组件(TBU® HSP)。 该组件乃设计可为广泛工业、消费者和电讯应用的最佳选择。

TBU® HSP组件采用了MOSFET半导体科技。TBU® HSP组件装于系统后,即可监测流经线路的电流。若电流超过默认值,TBU® HSP组件会在不到1µs的时间内触发,对电流浪涌事件中的破坏性高电压或电流提供屏障和防护,进而保护敏感的电子组件。TBU® HSP组件在电讯应用(例如Voice SLICs、xPON和GBEthernet)、工业应用(例如RS485界面、监看系统和航空电子)与消费产品应用(例如机上盒和家用网关器)上尤其广泛。

TBU® HSP组件使用了Bourns的独家技术,属特别客制化产品并由MagnaChip制造。MagnaChip与Bourns工程团队密切工作下,成功移转制造TBU® HSP组件所需要的两个Bourns独家制程。这两个制程目前正在加速量产阶段。

MagnaChip的企业暨SMS工程资深副总裁和总经理TJ Lee说道:「我们很高兴成功将Bourns制程转移到实际量产。我们亦很乐意在日后支持他们的工程和制造需求,并做为我们晶圆代工服务的好伙伴。」

Bourns通信产品总经理- Arnaud Moser补充说道:「我们很高兴和MagnaChip完成这项创举,期待双方继续维持密切的伙伴关系。感谢MagnaChip的工程专业与先进的生产设施,Bourns才能够将这项创新科技带给更多市场中的形形色色客户。」

关于MagnaChip
总公司位于南韩,为设籍韩国的模拟和混讯半导体设计制造商,产品广泛用于消费产品上。在同业内,MagnaChip的模拟和混讯半导体平台在广度和深度上位居第一名之列,已累积30年经营经验,已经取得和在申请中的专利不计其数,拥有丰富的工程和制程专业。进一步详情,请联机至www.magnachip.com.

MagnaChip Press Contacts
In the United States:
Robert Pursel
Director of Investor Relations
(408) 625-1262 begin_of_the_skype_highlighting (408) 625-1262 end_of_the_skype_highlighting
robert.pursel@magnachip.com
  In Korea:
Chankeun Park
Senior Manager, Public Relations
+82-2-6903-3195 begin_of_the_skype_highlighting +82-2-6903-3195 end_of_the_skype_highlighting
chankeun.park@magnachip.com


Bourns®, TBU® and the Bourns logo are registered trademarks of Bourns, Inc. and may be used only with the permission of Bourns and proper acknowledgement. Other listed names and brands are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com