Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns und Magnachip geben Start der Massenproduktion von Schutzschaltern mit Schnellabschaltung aus TBU® Serie bekannt

Riverside, Kalifornien, und Seoul, Südkorea, 27.September 2011

- MagnaChip Semiconductor Corporation ("MagnaChip") (NYSE: MX), ein Entwickler und Hersteller analoger und Mixed-Signal-Halbleiterprodukte aus Korea und Bourns, Inc. ("Bourns"), ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, haben heute bekannt gegeben, dass MagnaChip mit der Massenproduktion aller Produktfamilien der Bourns® Schutzschalterserie mit Schnellabschaltung (TBU® HSP) begonnen hat. Diese Schalter eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen in Industrie, Unterhaltungselektronik und Telekommunikation.

TBU® HSP-Schalter werden auf Basis der MOSFET-Halbleitertechnologie konstruiert. In Serie geschaltet Überwacht der TBU® HSP-Schalter den Stromfluss im Netz. Steigt der Strom Über ein festgelegtes Niveau an, wird der TBU® HSP-Schalter in weniger als 1 µs ausgelöst und bildet so eine effektive Sperre für hohe, zerstörerische Spannungen oder Ströme während Stoßspannungen und schützt so empfindliche elektronische Geräte. Diese Schalter eignen sich insbesondere für Telekommunikationsanwendungen (wie Voice SLICs, xPON und GBEthernet), industrielle Anwendungen (wie in RS485-Schnittstellen, Überwachungssystemen und in der Luftfahrtelektronik) und für Anwendungen in der Unterhaltungselektronik (wie in Set-Top-Boxen und Home Gateway-Lösungen).

Alle TBU® HSP-Schalter sind flexibel ausgelegt und wurden auf Basis der Bourns eigenen Technologie von MagnaChip gefertigt. MagnaChip hat in enger Zusammenarbeit mit dem für die technische Ausführung verantwortlichen Bourns Team zwei für die Herstellung der TBU® HSP-Schalter erforderlichen Bourns eigenen Prozesse erfolgreich implementiert. Beide Prozesse befinden sich derzeit im Produktionshochlauf.

TJ Lee, Senior-Vizepräsident und Geschäftsführer von MagnaChip Corporate und SMS Engineering, sagte dazu: "Wir sind sehr froh darüber, die Bourns Prozesse erfolgreich in die Produktion implementiert zu haben. Wir freuen uns auch darauf, Sie bei ihrem zukünftigen Bedarf hinsichtlich technischer Ausführung und Produktion als Partner unserer Gießereidienste zu unterstützen".

Arnaud Moser, Leiter des Telekommunikationssegments bei Bourns fügte hinzu: Wir sind sehr froh darüber, diesen Meilenstein mit MagnaChip feierlich begehen zu können und freuen uns auf eine dauerhafte, erfolgreiche Partnerschaft. Mithilfe der hoch entwickelten Produktionsstätten und der Fachkompetenz von MagnaChip in der technischen Ausführung kann Bourns diese innovative Technologie einem breiten Kundenspektrum marktübergreifend anbieten".

Informationen Über MagnaChip
Ein in Korea ansässiger Entwickler und Hersteller analoger und Mixed-Signal Halbleiterprodukte für den Massenbedarf in der Unterhaltungselektronik. Hauptverwaltung in Südkorea. MagnaChip Semiconductor verfügt Über die größte Sortimentsbreite und -tiefe analoger und Mixed-Signal-Halbleiterplattformen der Branche und kann auf eine 30-jährige Geschäftstätigkeit, ein großes Portfolio an Patenten und angemeldeten Patenten und eine umfassende Fachkompetenz in der technischen Ausführung und beim Herstellungsprozess zurückblicken. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.magnachip.com.

MagnaChip Pressekontakte
in den USA:
Robert Pursel
Director of Investor Relations
(408) 625-1262
robert.pursel@magnachip.com
In Korea:
Chankeun Park
Senior Manager, Public Relations
+82-2-6903-3195
chankeun.park@magnachip.com


Bourns®, TBU® und das Bourns Logo sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Erlaubnis und nach ordnungsgemäßer Zustimmung von Bourns verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Markenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.