Search
Languages

ボーンズ、⾼エネルギーパルス用途向けに設計された⾼精度パワー抵抗器シリーズを発表

ボーンズのRiedon™ BRFシリーズは、優れた定格電力とTCRを備え、精密回路向けに卓越したエネルギー放散性能を発揮します

カリフォルニア州リバーサイド 2025年11月24日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、Riedon™ BRFシリーズ精密パワー金属箔抵抗器を発売しました。BRFシリーズは高エネルギーパルス用途向けに設計されており、最大 2500 W の優れた定格電力と、±15 ppm/°C の低い抵抗温度係数(TCR)を備えています。これらの特長により、高精度が求められる回路において優れたエネルギー放散性能を発揮します。さらに、本シリーズは 2端子および 4端子 のバリエーションがあり、終端電流定格は最大 150 A に対応しているため、開発者はこれらの抵抗器を設計要件に合わせて正確に調整する柔軟性を得ることができます。

BRFシリーズは、金属箔技術を採用し、アルミ製ヒートシンクと薄型パッケージに収められています。コンバータ、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)、産業用電源、インバータ、モータードライブなど、厳しい環境と限られたスペースが要求される高エネルギーパルスアプリケーションに対応するため、ボーンズは、この高精度パワー抵抗器を新たに設計し製品化しました。卓越した電力容量と精密な温度安定性を兼ね備えることで、BRFシリーズは次世代の高性能システムにおける、高効率・高信頼性・高精度のエネルギー放散に対するニーズをサポートする多用途のソリューションを提供します。

ボーンズのRiedon™ BRFシリーズ精密パワー抵抗器は現在販売中で、RoHS*に準拠しています。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/resistors/metal-foil-resistors

*RoHS 指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf