Search
Languages

Bourns 推出高精度功率电阻系列,专为高能量脉冲应用设计

Bourns Riedon™ BRF 系列具备卓越的额定功率与 TCR,为精密电路提供优异的能量耗散表现

2025年11月24日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出Riedon™ BRF 系列精密功率箔电阻。BRF 系列专为高能量脉冲应用而设计,具备高达 2500 W 的卓越功率额定值,以及低至 ±15 ppm/°C 的电阻温度系数(TCR)。这些特性使其成为对高精度能量耗散有严格要求的电路的理想解决方案。此外,本系列提供 2 端与 4 端 选项,端子额定电流最高可达 150 A,让开发者能依照设计需求灵活配置。

BRF 系列采用金属箔技术,并置于铝质散热器与低外型封装中。Bourns 特别针对日益增长的高能量脉冲应用需求打造这款最新精密功率电阻,包括:电源转换器、电池储能系统(BESS)、工业电源、逆变器与马达驱动器等需兼具高耐用度与有限空间的应用。透过将优异的功率处理能力与精准的温度稳定性结合,BRF 系列为次世代高效能系统提供一个高效率、可靠且精确的能量耗散解决方案。

全新 Bourns Riedon™ BRF 系列精密功率电阻现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-cht/products/resistors/metal-foil-resistors

s

*RoHS指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com