Search
Languages

ボーンズ、ESD保護の柔軟性を提供する、省スペースの DO-214ABパッケージTVSダイオードシリーズを発表

21種類の単方向および双方向モデルを備えた新TVSシリーズは、12 V~30 Vの幅広い動作ピーク逆電圧範囲を特長としています

カリフォルニア州リバーサイド 2025年11月19日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品 の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、5.0SMDJシリーズの過渡電圧サプレッサ(TVS)ダイオードを発表しました。本シリーズは、省スペースのコンパクトなDO-214ABパッケージで提供され、携帯通信機器、コンピューティング機器、映像機器向けに効果的な静電気放電(ESD)保護を提供するよう設計されています。ボーンズ5.0SMDJシリーズには、13種類の単方向モデルと8種類の双方向モデルを揃えています。

本シリーズは高性能なエネルギー吸収能力とクランプ特性を備えており、設計者は12 V~30 Vの広範な動作ピーク逆電圧範囲から適切なモデルを選択できます。5.0SMDJシリーズは、ピークパルス電力が5,000ワット、ブレークダウン電圧は最大36.8 Vで、ブレークダウン開始後の標準的なクランプ応答時間は1ナノ秒未満です。また、本シリーズはJEDEC規格に基づく試験にも適合しています。

ボーンズのモデルSMLJ-RシリーズTVSダイオードは、現在、ボーンズの正規販売代理店を通じて入手可能です。本シリーズはRoHS*準拠およびハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/diodes/tvs-diodes

*RoHS指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

メディアエージェンシー窓口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
弊社窓口:
Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc.
886-2-2562-4117 #138
Josephine.chen@bourns.com