Search
Languages

ボーンズ、電流範囲を拡大し高電流の計測に対応した 高精度DCデジタル電流センサーシリーズを発表

デジタル出力を備えた新しい電流センサーは、高い精度、安定性、電気的絶縁性能を特長としています。

カリフォルニア州リバーサイド 2025年11月3日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、デジタル電流センサーシリーズを発表しました。高い集積度とコンパクトな設計を特徴とするこの新しいシャント型電流センサーは、100 A ~ 1000 A の電流範囲に対応し、-40°C ~ +115°C の広い動作温度範囲で、卓越した精度、安定性、電気的絶縁性能を提供します。これらの特性は、バッテリーマネジメントシステム、再生可能エネルギー、モータードライブ、EV充電ステーションなど、過酷な環境での動作が求められる幅広いアプリケーションで必要とされます。

本シリーズに搭載された 16ビットマイクロコントローラ(MCU) は、±0.1%のフルスケール精度 を実現し、電力の効率的な使用に貢献します。また、内蔵 24ビットアナログ-デジタルコンバータ(ADC) により、プラグアンドプレイで簡単に実装でき、実装作業を大幅に簡略化します。これにより、エンジニアは最新設計への高精度電流計測の追加や、既存設計の改修を迅速に行うことが可能です。SSD-1000A シリーズには2種類のモデルがあり、RS-485シリアルインターフェースモデル(MODBUS RTU 設定も可能)、およびカスタマイズ可能なCANbus モデルが選択可能です。さらに回路設計を簡素化するため、本シリーズには120Ω 終端抵抗内蔵タイプをオプションとして提供しています。

Bourns® SSD-1000Aデジタル電流センサーシリーズは現在販売中で、RoHS*に準拠しています。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/sensors/current-sensors

*RoHS 指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

メディアエージェンシー窓口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
弊社窓口:
Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc.
886-2-2562-4117 #138
Josephine.chen@bourns.com