Search
Languages

Bourns 推出精密直流数字电流传感器系列, 具备更广泛电流范围与更高电流承载能力

具备数字接口优势,全新电流传感器同时提供更高精度、稳定性与电气隔离性能

2025年11月3日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出其 SSD-1000A 数字电流传感器系列。此系列产品高度整合且体积紧凑,采用分流电阻 (shunt-based) 设计,电流量测范围涵盖 100 A 至 1000 A,并在 -40°C 至 +115°C 的宽广工作温度范围内提供卓越的 精确度、稳定性与电气隔离性能。这些特性使其非常适用于多种应用,包括 电池管理系统 (BMS)、再生能源设备、马达驱动、电动车充电站 等需在严苛环境中运作的设计。

此系列内建 16-bit 微控制器 (MCU),可达到 ±0.1%FS (满量程) 精度,有助于提升能源使用效率。内部的 24-bit 模拟数字转换器 (ADC) 提供即插即用的便利性,大幅简化导入流程,使工程师能快速将高精度电流量测功能加入新设计,或升级既有设备。SSD-1000A 系列共有两款型号可供选择:RS-485 串行接口型号,并可设定为 MODBUS RTU 通讯协议;以及可定制的 CANbus 型号。为进一步简化电路设计,Bourns 亦提供内建 120 欧姆终端电阻作为选购功能。

全新 Bourns® SSD-1000A数字电流传感器系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/sensors/current-sensors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com