Search
Languages

ボーンズ、高精度と長期安定性が求められるアプリケーション向けに設計された高精度巻線抵抗器シリーズを発表

厳しいアプリケーション要件に対応する新しい堅牢型抵抗器は、幅広い抵抗値を提供し、複数のパッケージサイズおよびリード構成で利用可能です。

カリフォルニア州リバーサイド 2025年10月28日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、Riedon™ 高精度巻線抵抗器シリーズを発表しました。本シリーズは高精度と長期安定性を目指して設計されており、最大 6メガオーム(MΩ)の幅広い抵抗値と、極めて低い抵抗許容差(±0.005%)を提供します。この堅牢で高精度な抵抗器シリーズは、アキシャル、ラジアル、および角型の複数のパッケージとサイズを揃えており、さまざまなリード接続形態が選択可能なため、設計者にさらなる柔軟性を提供します。

ボーンズの新しい巻線抵抗器は、非誘導性マルチPiコア(non-inductive multi-Pi cores)、保護封止技術、および極めて低い標準温度係数 ±2 ppm/°C を特徴としています。これらの特性により、インダクタンスとノイズを最小限に抑え、高温や過酷な電気条件下でも安定性と効率を維持できます。さらに、本シリーズは 100%全数特性検査を実施しています。この新しい高精度巻線抵抗器は、計測機器、ブリッジ回路、ロードセル、およびゲージ、画像処理システム、電流検出機器、高周波回路設計など、幅広いアプリケーションに適用可能です。

ボーンズの抵抗器製品ラインマネージャー Walter Garcia は次のように述べています。「Riedon™ 高精度巻線抵抗器を当社の製品ポートフォリオに加わったことは、低 TCR、厳密な公差、強力な耐パルス性能を提供する製品で、過酷なアプリケーションをサポートするという当社の取り組みを示すものです。また、顧客の厳しい要求に合わせたカスタマイズも提供しており、高い精度と信頼性が求められる設計において、長期的な価値を提供できるよう注力しております。」

ボーンズRiedon™ 高精度巻線抵抗器は現在販売中で、RoHS*準拠です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/resistors/precision-wirewound-resistors

*RoHS指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf