Search
Languages

Bourns 推出精密绕线电阻器系列,专为高精度与长期稳定应用需求而设计

为满足严苛应用需求,全新坚固型电阻器提供广泛的阻值范围,并提供多款封装尺寸及引脚配置选项

2025年10月28日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 Riedon™ 精密绕线电阻器系列。这些最新电阻器专为高精度与长期稳定性而设计,提供高达 6 兆欧(MΩ)的广泛阻值范围,并具有 极低电阻公差(±0.005%)。此坚固型高精度电阻系列采用多种轴向(Axial)、径向(Radial)及方形(Square)封装,并提供多款引脚配置,为设计人员提供更大的灵活性。

Bourns®新款绕线电阻采用 非感性多 Pi 核心(non-inductive multi-Pi cores)、保护性封装技术,并具有极低的标准温度系数 ±2 ppm/°C。这些特性可有效降低电感与噪声,即使在高温或恶劣电气环境下,也能保持稳定性与效率。此外,本系列产品皆经 100% 全检验测试。新款精密绕线电阻器适用于各种应用,包括测量设备、桥式电路、称重传感器与应变计、影像系统、电流检测设备以及高频电路设计。

Bourns 电阻产品线经理 Walter Garcia 表示:「将 Riedon™ 精密绕线电阻器纳入我们日益扩充的产品组合,展现了我们致力于支持严苛应用的承诺——提供低 TCR、紧密公差及强大脉冲性能的产品。我们同时提供定制方案,以符合客户精准需求,帮助其在必须达到高精度与可靠性规格的关键设计中,提供长期价值。」

全新 Bourns Riedon™ 精密绕线电阻器现已上市。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/resistors/precision-wirewound-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com