Search
Languages

ボーンズ、コンパクト設計で高信頼性を実現した新しいマイクロエンコーダを発表

PEC04シリーズ、EC05シリーズ、およびモデルPEC06はすべてIP40等級を備え、幅広い電子機器向けに堅牢で省スペースな位置検出ソリューションを提供します。

カリフォルニア州リバーサイド 2025年8月4日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、4mmインクリメンタルマイクロエンコーダ「PEC04シリーズ」5mmインクリメンタルマイクロエンコーダ「PEC05シリーズ」、および6mmインクリメンタルマイクロエンコーダ「モデルPEC06」を発表しました。ボーンズの新しいマイクロエンコーダは、多様な電子機器における制御機能に不可欠な位置・速度情報を提供します。

ボーンズPEC04シリーズは、マイクロヘッドホンやスマートウェアラブルデバイスなど、コンパクトな民生用電子機器向けに設計されています。PEC05シリーズは、マウスホイール、スマート家電、スマートウェアラブルデバイスに最適なインクリメンタルエンコーダです。また、モデルPEC06はスマート家電やデスク照明などに最適なソリューションで、次世代のインテリジェントデバイスの信頼性向上に寄与します。

新しいマイクロエンコーダは、IP40の防塵性能を持ち、PEC04:30kサイクル、PEC05:50kサイクル、PEC06:20kサイクルの回転寿命を備え、-20°C~+70°Cの動作温度範囲を実現。堅牢でコンパクトな表面実装設計を採用しています。さらに、2ビット直交コード出力と360度の機械的回転角度を提供します。これらの特長と性能により、省スペース設計が求められる民生用電子機器に最適です。

ボーンズPEC04シリーズ、PEC05シリーズ、およびモデルPEC06インクリメンタルマイクロエンコーダは、ボーンズの正規販売代理店を通じて現在入手可能です。本製品はRoHS*指令に準拠しています。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/encoders/contacting-encoders

*RoHS指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf