ボーンズ、高発熱電流・高飽和電流・低磁界放射を実現したシールド型パワーインダクタを発表

先進設計により、特にポイントオブロード(PoL)コンバータやデータセンター環境において性能・効率・安全性を向上

カリフォルニア州リバーサイド 2025年7月28日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、新たにシールド型パワーインダクタ「SRP1024HMCTモデル」を発表しました。本製品はカーボニルパウダーを用いたホットプレス成形プロセスで製造され、高発熱電流、高飽和電流、および低磁界放射を実現します。

新モデルは、省スペース・低背型パッケージを採用し、低バズノイズを特長とするとともに、-40°C〜+125°Cの動作温度範囲に対応します。SRP1024HMCTモデルの先進設計と機能により、PoLコンバータやデータセンター環境など、高性能・高効率・高安全性が求められる用途に最適です。

Bourns® SRP1024HMCTシールド型パワーインダクタは、現在、ボーンズの正規販売代理店を通じて入手可能です。本シリーズはRoHS*準拠およびハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded

*RoHS 指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

** (a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf