Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns Announces Common Mode Inductor Series Ideal for Noise Suppression in Signal Transmission Line Applications

New inductors feature a low profile, compact size and provide high impedance over a high-frequency range

RIVERSIDE, Calif., June 4, 2025 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced a new common mode inductor series designed for noise suppression in signal transmission line applications. Bourns® SRF1209U4 Series Common Mode Chip Inductors feature a low profile, compact footprint that meets space-constrained design specifications. The new inductors also provide high impedance over a high-frequency range offering an enhanced signal to noise ratio, making them ideal for signal transmission line applications.

Bourns® SRF1209U4 Series is compatible with USB 3.1 Gen 1/2, HDMI 2.0/2.1, USB 4.0, and Thunderbolt interfaces. These chip inductors have an operating temperature range of -40 to +125 °C, impedance up to 90 ohms, current ratings up to 400 mA and a DCR of 0.3 ohms.

The Bourns® SRF1209U4 Series Common Mode Chip Inductors are available now through Bourns’ authorized distribution partners, and are RoHS* compliant and halogen free**. For more detailed product information, please see: bourns.com/products/magnetic-products/chip-inductors-common-mode.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

メディアエージェンシー窓口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
弊社窓口:
Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc.
886-2-2562-4117 #138
Josephine.chen@bourns.com
a