Search
Languages

Bourns Announces Common Mode Inductor Series Ideal for Noise Suppression in Signal Transmission Line Applications

New inductors feature a low profile, compact size and provide high impedance over a high-frequency range

RIVERSIDE, Calif., June 4, 2025 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced a new common mode inductor series designed for noise suppression in signal transmission line applications. Bourns® SRF1209U4 Series Common Mode Chip Inductors feature a low profile, compact footprint that meets space-constrained design specifications. The new inductors also provide high impedance over a high-frequency range offering an enhanced signal to noise ratio, making them ideal for signal transmission line applications.

Bourns® SRF1209U4 Series is compatible with USB 3.1 Gen 1/2, HDMI 2.0/2.1, USB 4.0, and Thunderbolt interfaces. These chip inductors have an operating temperature range of -40 to +125 °C, impedance up to 90 ohms, current ratings up to 400 mA and a DCR of 0.3 ohms.

The Bourns® SRF1209U4 Series Common Mode Chip Inductors are available now through Bourns’ authorized distribution partners, and are RoHS* compliant and halogen free**. For more detailed product information, please see: bourns.com/products/magnetic-products/chip-inductors-common-mode.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.