Search
Languages

ボーンズのインダクタ製品ポートフォリオを拡大する、AEC-Q200準拠・車載グレードの高電流定格シールド型インダクタ新シリーズを発表

フェライト材のコアとシールドボディを採用し、低磁界放射を実現した新インダクタシリーズは、低ノイズ動作が求められるアプリケーションに最適です。

カリフォルニア州リバーサイド 2025年2月10日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、新しいSRR6838Aシリーズ シールド型パワーインダクタを発表しました。ボーンズの新しいAEC-Q200準拠・車載グレード・パワーインダクタは、高信頼性が求められる民生、産業、通信用などの各種アプリケーション向けに、より幅広いインダクタの選択肢を提供します。

フェライトコアとフェライトシールドを採用し、低磁界放射を実現したこの新シリーズパワーインダクタは、自動運転支援システム、インフォテインメント、照明システムなど、低ノイズ環境での動作が求められる用途に最適なインダクタソリューションです。さらに、このSRR6838Aシリーズは最大100 μHのインダクタンス範囲と最大6.8 Aの定格電流(発熱許容電流)を備え、優れたインダクタンス性能を提供します。また、-55°Cから+150°Cの広い動作温度範囲をサポートしており、さまざまな過酷な環境下でも高い信頼性を発揮します。

ボーンズSRR6838Aシリーズ シールド型パワーインダクタは、現在、ボーンズの正規販売代理店を通じて入手可能です。本製品はRoHS*準拠、ハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/products/ja/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant

*RoHS指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf