Search
Languages

Expanding its Portfolio of Inductive Options, Bourns Releases High Current Rated AEC-Q200 Compliant, Automotive-Grade Shielded Power Inductor Series

Designed with ferrite core and ferrite shield for low magnetic field radiation, new inductor series is ideal for applications where low noise operation is essential

RIVERSIDE, Calif., February 10, 2025 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced its new Model SRR6838A Series Shielded Power Inductors. Bourns’ new AEC-Q200 compliant, automotive-grade power inductors give designers of high reliability consumer, industrial and telecom applications an expanded range of inductive options.

Designed with a ferrite core and ferrite shield that delivers low magnetic field radiation, the advanced features of Bourns’ new power inductors make them a superior power conversion solution for applications that need to operate in low noise environments such as in automotive driver assistant, infotainment, and lighting systems. In addition, the Model SRR6838A Series provides excellent inductance and heating current capabilities featuring an inductance range up to 100 μH and heating current up to 6.8 A. These shielded inductors also offer a broad operating temperature range of -55 °C to +150 °C.

Bourns® Model SRR6838A Shielded Power Inductor Series is available now through Bourns’ authorized distribution partners, and is RoHS* compliant and halogen free**. For more detailed product information, please see: bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.