Leave a message
MENU
Search
Languages

ボーンズ、デジタルシャントセンサーラインに250アンペアシリーズを追加し、バッテリーアプリケーション向けの計測ソリューションの範囲を拡大

ボーンズのRiedon™モデルSSD-250Aシャントセンサー – デジタルは、デジタルの利点を活かした精密でコンパクト、かつコスト効果の高い計測ソリューションです。

カリフォルニア州リバーサイド 2025年1月7日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、Riedon™モデルSSD-250Aシリーズシャントセンサー – デジタルを発表し、デジタルシャントセンサーラインをさらに拡張したことを発表しました。新しい250アンペアシリーズは、2つのバージョンで提供されます。1つはRS-485シリアルインターフェースモデルで、MODBUS RTUとしても設定可能で、もう1つはカスタマイズ可能なCANbusモデルです。デジタルの利点を活用して、開発者により広範な計測ソリューションを提供することを目的としたこのシリーズは、100 A、250 A、500 Aの定格電流、-40°Cから+115°Cの動作温度範囲、1500 VDCの絶縁耐圧を特徴としており、精度と運用の安定性を向上させます。

コンパクトなシステムインパッケージ(SIP)で提供されるモデルSSD-250Aシリーズは、キャリブレーション済みで温度補償されたデジタル出力を提供し、再生可能エネルギーシステム、モータードライブ、EV充電ステーションなど、さまざまなバッテリー関連アプリケーションに最適な電流検出ソリューションとなります。これらのシャントベースのセンサーは、定期的なデバイスキャリブレーションの必要性を排除し、効率的な電力利用に貢献する高精度な測定を提供します。さらに、新しいシリーズは、パッシブシャントセンサーやホール効果センサーに比べて、挿入抵抗が大幅に低い特徴があります。

ボーンズのRiedon™ SSD-250Aシリーズシャントセンサー– デジタルシリーズは現在発売中で、RoHS*準拠です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/products/sensors/current-sensors

*RoHS 指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

メディアエージェンシー窓口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
弊社窓口:
Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc.
886-2-2562-4117 #138
Josephine.chen@bourns.com
a