Leave a message
MENU
Search
Languages

ボーンズ、SSDシャントセンサー – デジタルシリーズのリリースを発表

優れた精度、安定性、そして電気的絶縁性を提供するボーンズのデジタルDC電流センサーは、広い動作温度範囲にわたって高い精度を実現します。

カリフォルニア州リバーサイド 2024年7月1日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、モデルSSDシャントセンサー - デジタルシリーズのリリースを発表しました。このシリーズには、革新的に設計されたデジタルDCシャントベースの電流センサーが含まれており、-40°Cから+115°Cの広い動作温度範囲で優れた精度、安定性、および電気的絶縁性を提供します。これらの小型で高度に統合されたデジタルSystem-in-Package(SiP)デバイスは、大規模エネルギー貯蔵バンク、再生可能エネルギー発電インフラ、産業用モータードライブ、ビルディング・オートメーション・システム、そしてEV充電ステーションを含む、さまざまなバッテリー関連の電流検出アプリケーションに適しています。

このシリーズには、16ビットの車載グレードのマイクロコントローラーユニット(MCU)が搭載されており、±0.1%フルスケールの精度を提供します。内部の24ビットアナログ-デジタルコンバータ(ADC)は、シンプルなプラグアンドプレイ機能を提供し、エンジニアが最新の設計に高精度な電流測定を迅速に追加したり、既存の設計から改良するのを容易にします。また、これらのシャントベースのセンサーは、定期的なデバイス校正の必要を排除しながら、より効率的な電力利用に貢献する高精度な測定を提供します。RS-485RS-485シリアルインターフェースモデル(MODBUS RTUとしても設定可能)と、カスタマイズ可能なCANbusモデルの2つのモデルが用意されています。

ボーンズSSDシャントセンサー – デジタルシリーズは現在発売中です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/products/sensors/current-sensors

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

メディアエージェンシー窓口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
弊社窓口:
Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc.
886-2-2562-4117 #138
Josephine.chen@bourns.com
a