Search
Languages

ボーンズ、コンパクト設計で高信頼性を実現した新しいマイクロエンコーダを発表

PEC04シリーズ、EC05シリーズ、およびモデルPEC06はすべてIP40等級を備え、幅広い電子機器向けに堅牢で省スペースな位置検出ソリューションを提供します。

カリフォルニア州リバーサイド 2025年8月4日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、4mmインクリメンタルマイクロエンコーダ「PEC04シリーズ」5mmインクリメンタルマイクロエンコーダ「PEC05シリーズ」、および6mmインクリメンタルマイクロエンコーダ「モデルPEC06」を発表しました。ボーンズの新しいマイクロエンコーダは、多様な電子機器における制御機能に不可欠な位置・速度情報を提供します。

ボーンズPEC04シリーズは、マイクロヘッドホンやスマートウェアラブルデバイスなど、コンパクトな民生用電子機器向けに設計されています。PEC05シリーズは、マウスホイール、スマート家電、スマートウェアラブルデバイスに最適なインクリメンタルエンコーダです。また、モデルPEC06はスマート家電やデスク照明などに最適なソリューションで、次世代のインテリジェントデバイスの信頼性向上に寄与します。

新しいマイクロエンコーダは、IP40の防塵性能を持ち、PEC04:30kサイクル、PEC05:50kサイクル、PEC06:20kサイクルの回転寿命を備え、-20°C~+70°Cの動作温度範囲を実現。堅牢でコンパクトな表面実装設計を採用しています。さらに、2ビット直交コード出力と360度の機械的回転角度を提供します。これらの特長と性能により、省スペース設計が求められる民生用電子機器に最適です。

ボーンズPEC04シリーズ、PEC05シリーズ、およびモデルPEC06インクリメンタルマイクロエンコーダは、ボーンズの正規販売代理店を通じて現在入手可能です。本製品はRoHS*指令に準拠しています。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/encoders/contacting-encoders

*RoHS指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf