Search
Languages

ボーンズ、SSDシャントセンサー – デジタルシリーズのリリースを発表

優れた精度、安定性、そして電気的絶縁性を提供するボーンズのデジタルDC電流センサーは、広い動作温度範囲にわたって高い精度を実現します。

カリフォルニア州リバーサイド 2024年7月1日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、モデルSSDシャントセンサー - デジタルシリーズのリリースを発表しました。このシリーズには、革新的に設計されたデジタルDCシャントベースの電流センサーが含まれており、-40°Cから+115°Cの広い動作温度範囲で優れた精度、安定性、および電気的絶縁性を提供します。これらの小型で高度に統合されたデジタルSystem-in-Package(SiP)デバイスは、大規模エネルギー貯蔵バンク、再生可能エネルギー発電インフラ、産業用モータードライブ、ビルディング・オートメーション・システム、そしてEV充電ステーションを含む、さまざまなバッテリー関連の電流検出アプリケーションに適しています。

このシリーズには、16ビットの車載グレードのマイクロコントローラーユニット(MCU)が搭載されており、±0.1%フルスケールの精度を提供します。内部の24ビットアナログ-デジタルコンバータ(ADC)は、シンプルなプラグアンドプレイ機能を提供し、エンジニアが最新の設計に高精度な電流測定を迅速に追加したり、既存の設計から改良するのを容易にします。また、これらのシャントベースのセンサーは、定期的なデバイス校正の必要を排除しながら、より効率的な電力利用に貢献する高精度な測定を提供します。RS-485RS-485シリアルインターフェースモデル(MODBUS RTUとしても設定可能)と、カスタマイズ可能なCANbusモデルの2つのモデルが用意されています。

ボーンズSSDシャントセンサー – デジタルシリーズは現在発売中です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/products/sensors/current-sensors

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf