MENU
Search
Languages

Bourns Announces Two Automotive Grade Semi-shielded Power Inductor Series Engineered for High Reliability

Featuring bottom-soldered lead wire construction, the new series provides enhanced mechanical strength and stability making them ideal for mission-critical applications

RIVERSIDE, Calif., June 28, 2023 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced two new AEC-Q200 compliant, automotive grade semi-shielded power inductor series whose bottom-soldered lead wire construction offers enhanced mechanical strength and stability. Bourns designed the new Model SRN4012BTA and SRN4018BTA series as a high-reliability solution for mission-critical applications such as automotive systems, power supplies, DC-DC converters, and in various industrial and telecom electronics.

The Bourns semi-shielded structure combines the features of non-shielded and shielded inductors, providing lower magnetic field radiation than non-shielded inductors and a more cost-effective alternative to fully shielded ferrite-based inductors. These new ferrite core, enameled copper wire power inductors offer inductance values from 0.47 to 100 µH and an operating temperature range of –55 °C to +125 °C.

Bourns® Model SRN4012BTA and SRN4018BTA semi-shielded power inductor series are available now and are RoHS compliant* and halogen free**. For more detailed product information, please see: www.bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

メディアエージェンシー窓口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
弊社窓口:
Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc.
886-2-2562-4117 #138
Josephine.chen@bourns.com
a