MENU
Search
Languages

Anwendungshinweis

Allgemeine Anwendungen

Fast Überall, wo es eine Niederspannungsstromquelle und eine Last gibt, können rückstellende Multifuse®-Sicherungen verwendet werden. Diese Schaltungsschutzvorrichtungen unterscheiden sich von anderen Schaltungsschutzvorrichtungen dadurch, dass sie automatisch zurückgesetzt werden. Die Entwickler von Schaltungen wissen, dass es zu Überstromsituationen kommen kann, die zu Beschädigungen führen können und auf die sie keinen Einfluss haben. Nicht rückstellende Sicherungen leisten gute Dienste, können aber nicht erneut verwendet werden, und bei manchen Anwendungen ist ein Austausch wegen der Garantiekosten, einer Rufschädigung oder zu großer Umständlichkeit nicht ratsam.

Immer mehr Entwicklungsingenieure erkennen die Vorteile von rückstellenden Multifuse®-Sicherungen und es werden ständig neue Anwendungen gefunden, in denen diese eingesetzt werden können. Die Verwendung von Multifuse®-kompatiblen Geräten hat schon in folgenden Branchen und Bereichen große Akzeptanz gefunden:

  • PCs
  • Laptops
  • PDAs
  • Transformatoren
  • Kleine und mittelgroße Motoren
  • Audiogeräte und Lautsprecher
  • Prüf- und Messgeräte
  • Alarm- und Brandmeldeanlagen
  • Medizinelektronik
  • Geräte zur Körperpflege
  • POS-Geräte
  • Industrielle Steuerungen
  • Fahrzeugelektronik- und Kabelbaumschutz
  • Schiffselektronik
  • Batteriebetriebene Spielzeuge
Applications

Mit PPTC-Sicherungen (Polymer Positive Temperature Coefficient) konnten die Entwickler in zahlreichen Branchen eine bessere Produktqualität und Performance erzielen und gleichzeitig die Gesamtinvestitionskosten senken. Da die PPTC-Sicherungen rückstellend sind, fallen kaum noch Garantiekosten und Kundendiensteinsätze an. Da bei diesen Sicherungen keine Instandhaltung erforderlich ist, können Sie als eingebettete Schaltungsschutzvorrichtungen genutzt werden. Wegen der PPTC-Technologie sind rückstellende Multifuse®-Sicherungen in einem Gehäuse mit radialen oder axialen Anschlüssen, einem SMD-Gehäuse, einem „batterielaschenförmigen" Gehäuse oder einem Gehäuse in Form einer unbeschichteten Scheibe untergebracht und verfügen Über jeweils einen großen Nennleistungsbereich. Bei dieser großen Auswahl an Gehäusen und Nennleistungen gibt es sicherlich eine rückstellende Multifuse®-Sicherung, die den Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Für rückstellende Multifuse®-Sicherungen gibt es viele Anwendungen in verschiedenen Marktsegmenten, zum Beispiel: