This link will direct you to a web page outside the Bourns app. Do you wish to proceed?
只要任何一个地方有低电压电源 与负载,就能应用 Multifuse®可恢复式保险丝。事实上,这些可恢复式保护装置已设置在各种电路保护装置中。设计电路者都知道,某些无法控制的情况下存在电流过量的 损害。非自动恢复式保险丝能运作良好,但只能使用一次,在许多应用中无法更换保险丝,可能增加保固成本或因此损害产品信誉。
因此越来越多设计工程师认可 Multifuse®可恢复式保险丝的优点且应用在各项设计中。已广泛采用 Multifuse®可恢复式保险丝产业的如下:
当各产业挑战谁能设计出高质 量、高效能、又低成本的产品时,聚合物正热敏系数(PPTC)保险丝就成为最佳选择。由于PPTC保险丝为可恢复式保险丝,在保固与维修服务需求上大幅降 低。也因为不需要维修,PPTC 保险丝可作为内嵌式电路保护装置。根据这项技术,Multifuse®可恢复式保险丝能封装在引线、表面黏着、电池贴片、未涂装磁盘等产品以及拥有大范围 额定功率。有了这种综合封装选项与额定功率,Multifuse®可恢复式保险丝绝对能符合您应用需求。
以下有许多Multifuse® 可恢复式保险丝的应用,包含:
Type the code from the image