Search
Languages

Bourns 将于上海国际汽车底盘系统技术展展示电感式转向传感技术

助力智能驾驶与线控转向系统迈向更高精度与安全性

2026年5月26日 - 随着电动助力转向 (EPS) 系统与线控转向 (Steer-by-Wire) 架构快速发展,车辆对于位置与扭矩量测的精准度与可靠性提出更高要求。全球知名电子组件领导厂商 Bourns 宣布,将于 2026 年 6 月 3 日至 5 日 参加在中国上海新国际博览中心举办的 ATC 2026 上海国际汽车底盘系统技术展,并于 E56049 展位 展出其先进的电感式转向传感解决方案。

Bourns 本次将重点展示完整的转向传感产品组合,包括: 扭矩角度传感器 (TAS)、方向盘角度传感器 (SAS),以及线性位置传感器 (LPS)。该系列产品专为电动助力转向与智能底盘系统打造,能满足 ADAS (先进驾驶辅助系统) 对于高精度、故障容错位置数据的严苛需求,即使在极端温度环境下亦能稳定运行。Bourns 所有车规级产品皆于通过 IATF 16949 认证之制造据点生产,符合相关 AEC-Q 标准,并提供 PPAP Level 3 档支持,协助客户加速导入与量产流程。

此外,该产品线采用平台化硬件架构设计,可让 OEM 与 Tier 1 客户在不同车型项目中共享机构与电气接口,大幅提升开发效率并降低整体设计复杂度。

技术论坛重点演讲

展会期间,Bourns 转向传感产品线经理 Felix Merkle 将于 6 月 3 日 14:20–14:45 出席 上海国际汽车技术及零部件技术论坛,深入解析电感式传感技术于现代转向系统中的应用优势。演讲内容将涵盖:电感式传感原理解析、与 Resolver 及 Hall 传感方案之技术比较、抗电磁干扰能力、功能安全设计考虑,以及 在 EPS 与线控转向架构中的应用适配。

Felix Merkle 表示:「随着电动化与 ADAS 技术的导入,转向系统需在高电磁干扰与宽温范围下仍维持稳定且精确的量测能力。电感式传感技术在这些关键条件下展现出优异优势,相较传统磁性方案更具应用潜力。我们将于论坛中深入探讨其技术取舍与实际应用价值。」

现场技术交流

展会期间,Bourns 工程团队将于 E56049 展位 提供实时技术支持,与 OEM 与 Tier 1 工程师深入交流应用需求,并探讨最佳接口规格与系统整合方案。

展会信息

  • 展会名称: ATC 2026 上海国际汽车底盘系统技术展
  • 展出日期: 2026 年 6 月 3 日至 5 日
  • 展出地点: 中国上海新国际博览中心
  • 展位号码: #E56049

Bourns 亚太媒体联络人:
Josephine Chen

美国柏恩
电话: (886) 2-2562-4117 ext. 138
Email: Josephine.chen@bourns.com

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com