Search
Languages

Bourns® CRN 系列厚膜电阻在紧凑封装中提供精准且可靠的低阻值电流检测能力

采用经济高效的金属厚膜技术制造,这些新电阻可提供高达 2W 的额定功率,以支持高密度、空间受限的电源电路设计。

2025年11月25日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 Bourns® CRN 系列厚膜电阻。CRN 系列旨在以紧凑封装提供精准、可靠的低阻值电流检测能力,并具备高达 2 W 的额定功率,以支持现今高密度的电源电路设计。此系列采用更具性价比且无铅的金属厚膜浆料取代碳材料制成,因此无需任何豁免即可符合 RoHS* 要求,减少客户对受限物质的疑虑。

这些新电阻提供多种紧凑型封装尺寸 (从 0603 到 2512),设计人员可选择 47 毫欧(mΩ)至 10 欧姆(Ω) 的电阻。此外,本系列支持 –55 °C 至 +155 °C 的操作温度范围,并通过 IEC 60115-1 的过载、操作寿命、焊接热冲击、可焊性与板弯测试等要求。凭借低阻值、高功率密度与环保合规性的平衡优势,CRN 系列为多种电子系统提供坚固且具成本效益的电流感测解决方案,应用领域包括:电池充电管理、电池管理系统 (BMS)、低电压电源供应器、工业控制器、数字电表与电流测量等。

Bourns® CRN 系列厚膜电阻现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无铅设计产品**。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/resistors/thick-film-chip-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com