Search
Languages

美国柏恩(Bourns Inc.)发表突破性的产品 – 瞬态电流抑制器,提供极速、成本效益及稳定之电路保护

河边市, 加州, Sep 12, 2012 -全球电子组件领导品牌美国柏恩(Bourns)公司,今日发表突破性的产品- 瞬态电流抑制器Transient Current Suppressor (TCSTM) 该组件提供极速及高信赖性电路保护予高速数据信号线产品如数字用户线(xDSL)及超高速以太网络(GbE)。美国柏恩利用其广泛电路保护专业技术,结合先进浪涌保护、优异的系统性能表现与成本效益,设计出创新性解决方案。Bourns® TCSTMDL系列,极短的反应时间和几乎不影响信号传输质量在高速通信端口的表现极为优异,有别于传统保护方案,电容值可能影响到讯号的传输。

Bourns® TCS™为小型化、高速、双向、可恢复及低电阻的浪涌限流保护器件。该器件可于几个纳秒内启动,限制直接进入系统电路的浪涌电流,避免损坏。保护方案包括一个TCSTM器件和一个过压保护器件(像是钳位二极管)提供绝佳过压及过流保护解决方案。

美国柏恩半导体产品经理Ian Doyle表示:「Bourns该款TCSTM产品, 可运用于极敏感之数字用户线(xDSL)及超高速以太网络(GbE)端口线路驱动程序装置,提供工程师高效能、又能有效降低成本的电路保护方案选择」。「随着数字用户线(DSL)与以太网络接口暴露于涌浪威胁日益增加,Bourns® TCSTM解决方案能够确实且不影响效能的保护低电流驱动器及接收器组件避免因雷击浪涌所带来的毁损及威胁。这些新装置不仅不占空间,还可简化、改造并升级现有设备,有助于重新调整设计成本。工程设计师可轻松增加TCSTM组件至现有TVS保护设计中」。

Bourns® TCS™ DL系列提供完整解决方案,将设计及生产成本降至最低,并减少其所占之电路板空间。新组件亦可改善产品故障率及协助终端用户减少昂贵的维护、维修及系统停机期间之成本。

Bourns® TCSTMDL系列(双组件)已上市;价格基准为: TCS-DL004-WH 在1000pcs数量每pcs$0.42。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com