MENU
Search
Languages

Bourns führt bahnbrechende Produktlinie von ultraschnellen sowie kosteneffizienten und zuverlässigen Ausgleichsstrom-Suppressoren ein

RIVERSIDE, Kalif, 12.September 2012 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Anbieter elektronischer Bauelemente führte heute eine bahnbrechende Produktlinie von Suppressoren für Ausgleichsstrom (TCS™) ein, die sehr zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsschutz für hohen Datenfluss wie etwa in xDSL und Gigabit Ethernet (GbE) bieten. Bourns verfügt über umfangreiches Wissen, um innovative Lösungen zu entwickeln und hochentwickelten Schaltungsschutz mit hervorragender Systemleistung und Kosteneffizienz zu vereinen. Die Bourns® TCS™ DL-Serie besteht aus ultraschnellen Geräten, die anders als herkömmliche Hochleistungsschutzprodukte nur geringfügig die Signalleistung der Hochgeschwindigkeitskommunikationsanschlüsse beeinträchtigen.

Die Geräte der Bourns® TCS™-Serie sind ultraschnell, bidirektional, niederohm, strombegrenzend, können automatisch zurückgestellt werden und bieten Schutz vor Überstrom. Die Geräte bieten innerhalb von Nanosekunden Schutz und reduzieren erheblich die Wartezeit gewöhnlicher Schutzprodukte, schränken außerdem die Durchlassenergie ein, die ansonsten den empfindlichen Stromkreis beschädigen könnten. Eine Lösung bestehend aus einem TCS™-Produkt und einem Überspannungsschutz wie z.B. Klemmdioden, bietet idealen Überspannungs- und Überstromschutz für OEM Produkte.

„Die von Bourns entwickelten innovativen und ultraschnellen TCS™-Produkte bieten Entwicklern leistungsfähigen sowie kosteneffektiven Überspannungsschutz für empfindliche xDSL und Gigabit Ethernetanschlüsse und Treiber“ sagte Ian Doyle, der Manager für den Bereich Halbleiterprodukte bei Bourns, Inc. „Das Risiko einer Überspannung bei DSL und Ethernet Schnittstellen wird immer größer. Die TCS™-Produkte von Bourns bieten zuverlässigen Schutz vor Schäden durch Blitzeinschlag ohne dabei ihre Leistungsfähigkeit zu verringern. Das kleine Profil dieser neuen Geräte erleichtert das Nachrüsten und Aktualisieren bestehender Geräte zu geringen Kosten. Entwickler können in den meisten Fällen TCS™-Produkte einfach in bestehende Designs für Überspannungsschutz integrieren. Die Bourns TCS™-DL-Serie liefert eine integrierte Lösung die zum einen die Platinengröße verringert, der Kosten für Design und Produktion senkt und gleichzeitig die Produkteinführungszeit verringert. Die neuen Produkte helfen außerdem kostenintensive Fehlfunktionen zu reduzieren und der Endverbraucher spart Kosten für Instandhaltung, Reparaturen sowie Systemausfälle“.

Die TCS™-DL-Serie von Bourns (duale Geräte) sind nun verfügbar. Preislich liegt das 2,3 Ohm dual TCSTM (TCS-DL004-250-WH) bei $0,42 pro Stück für 1000 Stück.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
David Scofield
Bourns, Inc.
(951) 781-5054
david.scofield@bourns.com