Search
Languages

Bourns 全新推出可提供 ESD 保护弹性的 TVS 二极管系列, 采用节省空间的 DO-214AB 封装

全新系列包含 21 款单向与双向型号,工作峰值反向电压范围广,从 12 V 到 30 V

2025年11月19日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 5.0SMDJ 系列瞬态电压抑制 (TVS) 二极管。新系列采用节省空间的紧凑型 DO-214AB 封装,专为行动通讯、运算及影像设备应用提供有效的静电放电 (ESD) 保护而设计。Bourns® 5.0SMDJ 系列包含 13 款单向型号及 8 款双向型号。

该系列具备高效能能量吸收与箝位能力,使设计人员可在 12 V 至 30 V 的广泛工作峰值反向电压范围内选择适用型号。5.0SMDJ 系列的峰值脉冲功率可达 5,000 瓦,击穿电压最高可达 36.8 V,典型箝位响应时间在击穿启动后小于 1 奈秒。此外,该系列亦已通过 JEDEC 标准测试。

全新 Bourns® 5.0SMDJ系列 TVS 二极管现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/diodes/tvs-diodes

*RoHS指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com