Search
Languages

Bourns 全新微型编码器上市,兼具高可靠性与紧凑设计

Bourns® PEC04、PEC05 以及 PEC06 型号系列具备 IP40 防护等级,为各类电子设备提供坚固耐用且轻省空间的位置感测解决方案

2025年8月4日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件 领导制造供货商,推出 PEC04 系列 4 mm 增量式微型编码器PEC05 PEC05 系列 5 mm 增量式微型编码器,以及 PEC06 型号 6 mm 增量式微型编码器。Bourns® 全新微型编码器可提供位置与速度信息,为各类电子应用中的控制功能提供关键支持。

Bourns® PEC04 系列专为当今更为紧凑的消费性电子产品设计,如微型耳机与智能穿戴装置;Bourns® PEC05 系列则是鼠标滚轮、智能家电及智能穿戴装置的理想增量式编码器方案。此外,Bourns® PEC06 微型编码器非常适合用于智慧家电与台灯,协助设计人员提升新一代智能装置的可靠性。

这些新款微型编码器具备卓越的 IP40 防尘等级,分别拥有 30k、50k 与 20k 旋转循环寿命,工作温度范围为 -20°C 至 +70°C,并采用坚固、紧凑的表贴式设计,同时提供 2 位正交码输出与 360 度连续机械旋转角度。这些特性使其成为空间受限的消费性电子产品设计的理想选择。

全新 Bourns® PEC04、PEC05 以及 PEC06 系列增量式微型编码器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅: bourns.com/zh-chs/products/encoders/contacting-encoders

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com