Search
Languages

Bourns 全新屏蔽式功率电感器系列,具有高温升/饱和电流与低磁场辐射特性

Bourns 先进功率电感器设计提供卓越效能、效率与安全性,特别适用于负载点转换器与数据中心环境

2025年7月28日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 SRP1024HMCT 屏蔽式功率电感器。此款电感器采用热压成型工艺与羰基铁粉制造,具备高温升电流、高饱和电流以及低磁场辐射特性。

SRP1024HMCT 采用节省空间的薄型封装设计,具有低噪声特性,并支持 -40°C 至 +125°C 的工作温度范围。其先进设计与功能不仅提升效能与效率,也强化安全性,非常适合应用于负载点 (PoL) 转换器及数据中心环境。

Bourns® SRP1024HMCT系列屏蔽式功率电感器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com