Search
Languages

Bourns 推出高额定电流 AEC-Q200 认证车规级屏蔽功率电感系列

全新电感系列采用铁氧体芯和铁氧体屏蔽设计,实现低磁场辐射,适用于对低噪声运行要求严格的应用

2025年2月10日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布推出全新 SRR6838A 系列屏蔽功率电感器。全新 AEC-Q200 认证车规级电感为高可靠性消费、工业和电信应用提供更广泛的电感选择。

Bourns 全新功率电感采用铁氧体芯和铁氧体屏蔽设计,可实现低磁场辐射,其先进特性使其成为低噪声环境应用的卓越电源转换解决方案,适用于汽车辅助驾驶、车载娱乐系统和照明系统等领域。此外,Bourns® SRR6838A 系列具备出色的感值范围和温升电流性能,电感范围最高可达100 μH,温升电流最高达6.8 A。这款屏蔽电感还具备广泛工作温度范围,可在 -55 °C 至 +150 °C 环境下稳定运行。

Bourns® SRR6838A 系列屏蔽功率电感现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant-for-automotive-applications

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com