Leave a message
MENU
Search
Languages

設計キット - 電力抵抗器

Bourns は、50 オームの抵抗値範囲を実現するために、RF 設計に関する既存の知識を厚膜と組み合わせてきました。

代表的な用途には、ワイヤレスインフラ、ブロードキャスト、またはレーダー産業におけるドロップインアイソレータ、増幅回路などが挙げられます。鉛接着のフランジ実装型、または外部と鉛接着する端子を使用した表面実装型の構成があります。プリント回路基板に直接実装する形式のものもあります。

代表的な用途には、電気溶接、ヒーター、パワーステアリングなど、電力供給および電気モーター制御におけるスナバや電流検出が挙げられます。

Bourns 設計キットをお求めの場合、お近くの Bournsの営業所または Bourns 認定販売代理店までご連絡ください。

キット番号 キット写真 説明 用途 品番
PWR263S-20-LAB1 dk_PWR263S-20-LAB1_photo 20 W D2PAK 厚膜 パルス、電流制限 PWR263S-20-1R00F
PWR263S-20-1R50F
PWR263S-20-7R50F
PWR263S-20-10R0F
PWR263S-20-47R0F
PWR263S-20-1001F


(各ラボキットに ​2 個入り)
a