Search
Languages

ボーンズ、高精度と長期安定性を実現する測温抵抗体(RTD)製品ラインを発表

新しい温度センサーは、先進的な機能とパッケージサイズの柔軟性を備えており、精密な温度測定や温度補償を必要とするアプリケーションに最適です。

カリフォルニア州リバーサイド 2025年10月28日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、ボーンズのRiedon™ RTDW シリーズ測温抵抗体を発表しました。この新シリーズは、精密な温度測定や温度補償を提供するよう設計されており、先進的な機能と多様なパッケージオプションを備えることで、高精度、長期安定性、幅広い設計柔軟性を実現し、ボーンズのセンサー製品ポートフォリオを拡充します。

RTDW シリーズは、100 Ω、500 Ω、1000 Ωの標準 RTD 抵抗値と、±1% の低抵抗許容差を組み合わせ、精密な温度測定と温度補償を可能にします。また、±3500、±4500、±6000 ppm/°CのTCR(温度係数)オプションが選択可能であり、幅広いアプリケーションで精度と直線性を最適化できる柔軟性を備えています。これらの先進機能は、重要な性能要件に必要な安定性、一貫性、再現性を提供します。対象アプリケーションには、環境温度センサー、HVAC 制御、工業用プローブ、各種センサー、充電式バッテリーパック、低/中リスクの医療診断機器**、補償抵抗器、プロセス制御システムなどがあります。

RTDW シリーズは 線巻技術(Wirewound Technology) を採用しており、電気ノイズを最小限に抑え、優れた再現性を提供するとともに、幅広い温度範囲で長期安定性を確保します。全溶接構造により、応力や振動下でも高い信頼性を発揮し、保護ハウジングは過酷な環境下での耐久性を向上させます。

さらに、ボーンズは本シリーズを複数の スルーホールパッケージサイズ で提供しており、新規設計および既存設計への統合を容易にします。標準以外の抵抗値やパッケージングによるカスタマイズも可能であり、開発者が特定のアプリケーション設計要件に対応できる柔軟性を提供します。

ボーンズRiedon™ RTDWシリーズは現在販売中で、RoHS*準拠です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/resistors/precision-wirewound-resistors

*RoHS 指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

**Bourns®製品は、救命、または生命維持のためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けには設計されておりません。免責事項に関しましては、 www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdfをご覧ください。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf