Search
Languages

ボーンズ、電源ラインノイズの低減に効果的な高インダクタンス コモンモードチョークを発表

新しいコモンモードチョークは、低輻射のフェライトコア構造により、 優れたEMI抑制性能を発揮します。

カリフォルニア州リバーサイド 2025年10月15日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、モデルSRF1709コモンモードチョークを発表しました。新製品の高インダクタンスチョークは、低輻射のフェライトトロイダルコアを採用し、電源ラインノイズの効果的な低減ソリューションとなっています。

この新しいチョークコイルは、インダクタンス3.5 mH、定格電流2.5 A、を備え、動作温度範囲–40 °C~+85 °Cに対応しています。さらに、先進的な設計により、システム内の入力・出力経路の両方におけるEMI(電磁干渉)を効果的に抑制することが可能であり、コンシューマ機器、産業機器、その他各種電子機器の設計に最適な高インダクタンスチョークです。

ボーンズのモデルSRF1709コモンモードチョークは、現在、ボーンズの正規販売代理店を通じて入手可能です。本シリーズはRoHS*準拠およびハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/magnetic-products/common-mode-chokes

*RoHS 指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf