Search
Languages

ボーンズ、POWrFuse™シリーズを拡充高電圧定格・広範囲電流対応・ 多様なパッケージオプションを実現

新シリーズはUL 248-14およびIEC 60127-1準拠で、最大定格500Vをサポートし、次世代電源システムの動的要求に対応

カリフォルニア州リバーサイド 2025年6月16日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、POWrFuse™高電力ヒューズ製品群を新たに高電圧定格シリーズで拡充したことを発表しました。PF-63R50Hシリーズは、エネルギー貯蔵システム、バッテリーシステム、および各種電源管理システムで求められる先進的な特長と性能を備えています。

ボーンズ プロテクション部門副社長ジェニファー・ジョセフは、「エネルギー貯蔵システム、産業オートメーション、再生可能エネルギー用途などにおいて、より高い電力密度とシステム効率が求められる中で、高電圧・高電流定格のパワーヒューズのニーズは加速しています。当社の新PF-63R50HシリーズPOWrFuse™は、こうした市場の進化する要求に合わせて設計されています」と述べています。

PF-63R50Hシリーズは、UL 248-14およびIEC 60127-1ヒューズ規格に適合しており、電流定格は10〜40A、遮断容量は最大30kA、カートリッジタイプおよび軸方向リードタイプで提供されます。これにより、幅広いアプリケーションニーズへの対応、研究開発の柔軟性の向上、システム性能および安全性の確保が可能です。

Bourns® PF63R50HシリーズPOWrFuse™高電力ヒューズは、現在、ボーンズの正規販売代理店を通じて入手可能です。本シリーズはRoHS*準拠およびハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/circuit-protection/powrfuse-high-power-fuses

*RoHS指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf