Search
Languages

ボーンズは、9つの新しい高温製品でMultifuse®ポリマーポリマーPTCリセット可能ヒューズを拡充しました

モデルMF-USHTファミリーの最新の追加により、ホールド電流範囲が広がり、最大電圧が引き上げられ、動作温度範囲が+125°Cまで拡大しました。

カリフォルニア州リバーサイド 2025年1月13日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、Multifuse®モデルMF-USHT 表面実装PPTCリセット可能ヒューズシリーズを9つの新製品で拡充したことを発表しました。これらの最新の追加により、ホールド電流 (Ihold) 範囲は最大2.0Aまで拡大し、最大電圧 (Vmax) は36VDCに引き上げられ、最大動作温度は+125°Cまで向上しました。これらの製品は、AEC-Q200に準拠しています。

ボーンズの MF-USHTシリーズ の新しいヒューズは、ボーンズの革新的なfreeXpansion™技術を採用しており、ホールド電流の増加、電圧の向上、およびより高い抵抗安定性を組み込むことで製品の性能を向上させています。これらの改善された機能は、よりコンパクトなフットプリントで実現されています。これらの先進的な特徴は、特に高温で動作する必要のある電子機器の過電流および過温度保護に適しています。

ボーンズMF-USHTシリーズPPTCリセット可能ヒューズファミリーに追加された9つの新しい部品番号は現在入手可能で、RoHS*に準拠しています。さらに、これらの製品は安全基準を満たすためにUL/CSA/TÜV認証を受けています。TÜV認証には、IEC 62319-1、IEC 60738-1、またIEC 60730-1:2013の第15条、第17条、附属書Jに関する認証も含まれています。これらの製品は、ボーンズのIATF 16949認証を受けた施設で製造されています。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc#smdhts.

「Multifuse」は、米国およびその他の国における Bourns, Inc. の登録商標です。

「freeXpansion」は Bourns, Inc.の商標です。

*RoHS 指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf