Search
Languages

Bourns® New AEC-Q200 Compliant, Automotive-ボーンズ、新AEC-Q200準拠の自動車向け薄膜チップ抵抗を発表 – 高精度の抵抗許容差とTCRを実現

ボーンズのモデルCRT-Aシリーズは、自動車、携帯電話、SDカード、DDRメモリ、カメラモジュール向けの小型で高精度な抵抗が求められるニーズに対応します。

カリフォルニア州リバーサイド 2024年8月22日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、AEC-Q200準拠の車載用途向け薄膜チップ抵抗CRT-Aシリーズを発表しました。この新製品シリーズは、従来のスルーホール型抵抗と比較して、より高い抵抗許容精度と温度係数(TCR)を提供します。この新モデルは信号品質を向上させ、SMDパッケージで提供されます。コンパクトでありながら高い電力定格を持つこれらの抵抗器は、携帯電話、SDカード、DDRメモリモジュール、カメラモジュールなど、スペースに制約のある用途でますます求められています。

自動車向け規格に基づいて設計されたボーンズCRT-Aシリーズは、さまざまな自動車用途にも理想的な抵抗器製品です。この最新の薄膜抵抗器シリーズは、0402、0603、0805、1206(インチ寸法表記)のパッケージサイズで提供され、0.1%から1%の低許容差をサポートし、TCR範囲は±50 PPM/°Cから±10 PPM/°Cに対応します。さらに、抵抗範囲は10 Ωから1 MΩまで、TCRは±10 PPM/°Cまで対応可能です。

ボーンズCRT-Aシリーズは現在発売中で、RoHS*準拠および耐硫化性能を備えています。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。 www.bourns.com/ja/products/resistors/aec-q200-qualified-resistors

*RoHS指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

メディアエージェンシー窓口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
弊社窓口:
Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc.
886-2-2562-4117 #138
Josephine.chen@bourns.com