MENU
Search
Languages

ボーンズ、最大1500VDCのDC電力システムを保護するIECクラスIおよびクラスII DCサージ保護デバイスを発表

ボーンズSPDモデル1430シリーズおよび1440シリーズは、DINレールに取り付け可能で、高エネルギータイプMOVと熱遮断機能を備え、より高い保の護レベルを提供します。

カリフォルニア州リバーサイド 2024年8月14日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、DINレール対応のモデル1430および1440シリーズDCサージ保護デバイス(SPD)を発表しました。この2つの新シリーズは、IEC/EN 61643-31に準拠したクラスI + クラスII / T1+T2のSPDです。DC電力システムの保護用途に設計された14モデルの新製品は、保護電圧範囲が48 VDCから1500 VDCまで対応し、高エネルギータイプMOVを採用しています。さらに、モデル1440シリーズは高度な熱遮断機能(TD+)を搭載しており、上流の過電流保護が不要となり、より高い保護レベルを提供します。

両シリーズとも交換可能なモジュール設計を採用し、窓型故障インジケータおよびリモートアラーム機能を備え、サージ保護デバイスの動作状態を効果的に監視できます。これらの新しいSPDは、持続的な過電圧やサージによる熱暴走を抑制することで、火災リスクを軽減する設計となっています。優れたサージ保護性能を提供し、1モードあたり最大80 kA(8/20 μs)のサージエネルギー耐量と、最大12.5 kA(10/350 μs)のインパルス電流耐量を実現します。ボーンズ®モデル1430および1440シリーズは、電気自動車充電ステーション、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)、再生可能エネルギー(太陽光発電や風力発電)など、幅広いDC電力対応アプリケーションに最適な保護ソリューションです。

ボーンズ1430および1440 SPDは現在発売中で、RoHS*準拠です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/products/surge-protective-devices/dc-power-surge-protective-devices

*RoHS指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf