Search
Languages

ボーンズ、IECクラスIおよびクラスII ACサージ保護デバイスを発表

サーマル・ディスコネクタを備えた高速応答バリスタ保護を内蔵した、ボーンズ サージ保護デバイス(SPD) 1270シリーズおよび1280シリーズは、サージの脅威に対する高信頼性の保護を提供します。

カリフォルニア州リバーサイド 2024年8月14日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、DINレール取り付け型のACサージ保護デバイス(SPD)であるモデル1270および1280シリーズを発表しました。これらの新モデルは、IEC/EN 61643-11規格に準拠したクラスI+クラスII / T1+T2のSPDであり、モデル1280には上流の過電流保護が不要となる高度なサーマルディスコネクタ(TD+)が搭載されています。また、両モデルにはウィンドウ故障インジケータとリモートアラームが搭載され、サージ保護装置の動作状況を監視できます。

最新のSPDは、過電圧やサージによる熱暴走のリスクを軽減し、火災の危険性を防ぐよう設計されています。80 kA(8/20 µs)のモードサージエネルギー対応、高い短絡電流定格(最大50 kArms)、および12.5 kA(10/350 μs)のインパルス電流容量を提供し、優れたサージ保護性能を発揮します。交換が簡単なプラグインモジュールとして提供され、設置の前端のメインスイッチボードの負荷側や、LPS(避雷針)を備えた敏感な端子近くに設置することが想定されています。モデル1270および1280シリーズの特長と性能は、電気自動車充電ステーション、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)、およびグリーンな太陽光発電や風力発電システムなど、さまざまなエネルギー貯蔵用途に適しています。

ボーンズ1270および1280 SPDは現在発売中で、RoHS*準拠です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/products/surge-protective-devices/ac-surge-protective-devices

*RoHS指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf