MENU
Search
Languages

Bourns、4 kV、10/700 μs サージ条件下において有効なSLIC 保護を可能とする新設計キットおよびPortNote® ソリューションを提供

(カリフォルニア州リバーサイド、2014年8月19日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、特別な新型4 kV ITU-T 加入者線インターフェイス回路 (SLIC) 保護設計キット およびPortNote® ソリューションを発表した。設計キットPN-DESIGNKIT-47は、4kV、10/700 μs サージ条件下で作動しなければならないSLIC の効果的な保護のためにセラミック PTC リセット可能ヒューズに加えて Bourns® 高サージプログラマブルサイリスタ (TISP9110MDMR-S) を含んでいる。各キットは、ボード試作品を5台作成できる十分なBourns® コンポーネントを含んでいる。この種のインターフェイス用に過電圧保護を必要とするテレコム用途には、無線局所ループ、アクセス、再生POTS 機器およびVOIP 用途等がある。

 

「Bourns は有益な結合保護設計リソースを提供し、カスタマーがSLIC チップセット独特の保護ニーズに対処する支援をしております」とBourns, Inc. 通信市場ディレクターのAchilles Chiotis 氏は述べた。「回路保護ソリューションに関する業界最大級のポートフォリオの一つを提供するBourns は、最高精度のテレコム機器およびネットワーク機器の標準および要件を満たす知識、そしてサポートを提供する準備ができています。」

価格および在庫
デュアルボールベアリング機構オプションを備えたBourns® モデルPN-DESIGNKIT-47SLIC 設計キット は、5個単位で各$16.80です。カスタマーは、同社のウェブサイトwww.bourns.com.でBourns® PortNote® にアクセス可能です。詳細については、 SLIC 保護 PortNote® ソリューションをご覧ください。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf