Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns Acquires Assets of J.W. Miller Division of Bell Industries

RIVERSIDE, Calif, May 1, 2006 - Bourns, Inc. is pleased to announce that it has acquired substantially all of the assets of the JW Miller Magnetics Division of Bell Industries, Inc. from Bell. Founded in 1924, J.W. Miller Magnetics is a well-known supplier of custom and standard magnetic components with capabilities to meet short run or high volume production requirements. Products include a complete line of high-quality coils, chokes, inductors and transformers in both surface mount and through-hole configurations. According to Jim Somers, General Manager of the Bourns Magnetics Business, this acquisition significantly strengthens Bourns position as a leading supplier of magnetic products and solutions for the electronics industry throughout the world. Mr. Somers said that following a brief transition period, Bourns intends to move the JW Miller Business from Gardena, California to Bourns Riverside, California facility.

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

メディアエージェンシー窓口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
弊社窓口:
Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc.
886-2-2562-4117 #138
Josephine.chen@bourns.com
a