MENU
Search
Languages

Bourns erwirbt Aktivposten der J.W. Miller-Sparte von Bell Industries

RIVERSIDE, Kalif., 1.Mai 2006 - Bourns, Inc. freut sich, den Kauf praktisch aller Aktivposten der JW Miller Magnetics Sparte von Bell Industries, Inc. bekannt zu geben. Die im Jahr 1924 gegrÜndete J.W. Miller Magnetics ist ein bekannter Zulieferer flexibler und standardmäßiger magnetischer Bauteile und kann kurzfristige und hochvolumige Anforderungen erfÜllen. Zum Produktangebot gehört eine vollständige Produktlinie hochwertiger Spulen, Drosseln, Induktoren und Transformatoren in oberflächenmontierbaren und Durchgangsbohrungskonfigurationen. Gemäß Jim Somers, Leiter des Magnetgeschäfts bei Bourns, wird mit diesem Kauf die Position von Bourns als fÜhrender Zulieferer magnetischer Produkte und Lösungen fÜr die Elektronikbranche weltweit signifikant gestärkt. Mr. Sommers sagte, Bourns plane nach einer kurzen Übergangszeit das JW Miller Geschäft von Gardena, Kalifornien in die Bourns Betriebsstätte nach Riverside, Kalifornien zu verlagern.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.