Search
Languages

ボーンズ、電源ラインノイズの低減に効果的な高インダクタンス コモンモードチョークを発表

新しいコモンモードチョークは、低輻射のフェライトコア構造により、 優れたEMI抑制性能を発揮します。

カリフォルニア州リバーサイド 2025年10月15日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、モデルSRF1709コモンモードチョークを発表しました。新製品の高インダクタンスチョークは、低輻射のフェライトトロイダルコアを採用し、電源ラインノイズの効果的な低減ソリューションとなっています。

この新しいチョークコイルは、インダクタンス3.5 mH、定格電流2.5 A、を備え、動作温度範囲–40 °C~+85 °Cに対応しています。さらに、先進的な設計により、システム内の入力・出力経路の両方におけるEMI(電磁干渉)を効果的に抑制することが可能であり、コンシューマ機器、産業機器、その他各種電子機器の設計に最適な高インダクタンスチョークです。

ボーンズのモデルSRF1709コモンモードチョークは、現在、ボーンズの正規販売代理店を通じて入手可能です。本シリーズはRoHS*準拠およびハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/magnetic-products/common-mode-chokes

*RoHS 指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf