Search
Languages

ボーンズ、車載グレードの磁気製品ラインナップを拡充する、新しいコモンモードチップインダクタシリーズを発表

EMI抑制やノイズフィルタリングに最適なこれらの新インダクタは、コンパクトサイズで高インピーダンスを実現し、高電流にも対応します

カリフォルニア州リバーサイド 2025年9月22日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、AEC-Q200準拠の車載グレード磁気製品ラインに新しいSRF3225TAPシリーズコモンモードチップインダクタを追加しました。EMI抑制およびノイズフィルタリング効果を提供するよう設計されたSRF3225TAPシリーズは、コンパクトなフットプリントを備え、500~1000 Ωの高インピーダンスを実現し、最大2 Aの高電流にも対応します。

さらに、SRF3225TAPシリーズはシールド構造を採用しており、低電磁輻射を実現しつつ、-55 °C~+150 °C の広い動作温度範囲に対応しています。これらの機能と性能により、このボーンズの新製品コモンモードインダクタは、民生用、産業用、その他電子機器および車載システムのノイズフィルタやDC電源ラインにおいて、高感度デバイスの保護、信号の整合性の強化、信頼性の向上に優れた選択肢となります。

ボーンズSRF3225TAPシリーズコモンモードチップインダクタは、現在、ボーンズの正規販売代理店を通じて入手可能です。本シリーズはRoHS*準拠およびハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/magnetic-products/common-mode-chip-inductors-aec-q200-compliant

*RoHS 指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf