Search
Languages

Bourns Adds New Common Mode Chip Inductor Series to its Growing Line of AEC-Q200 Compliant, Automotive Grade Magnetics Products

Ideal solutions for EMI suppression and noise filtering, these new inductors feature a compact size, deliver high impedance and support high current

RIVERSIDE, Calif., September 22, 2025 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today added a new common mode chip inductor series to its AEC-Q200 compliant, automotive grade Magnetics product line. Designed to provide effective EMI suppression and noise filtering, Bourns® SRF3225TAP Series Common Mode Chip Inductors feature a compact footprint, and deliver high impedance with values from 500 to 1000 ohms and support high current up to 2 A.

In addition, Bourns® SRF3225TAP Series has a shielded construction for low radiation while offering a broad operating temperature range from -55 °C to +150 °C. These features and capabilities make Bourns® latest inductors a superior choice for protecting sensitive devices, enhancing signal integrity and increasing reliability in noise filters and DC power lines in consumer, industrial, and other electronic products as well as automotive systems.

The Bourns® SRF3225TAP Series Common Mode Chip Inductors are available now through Bourns’ authorized distribution partners, and are RoHS* compliant and halogen free**. For more detailed product information, please see: bourns.com/products/magnetic-products/common-mode-chip-inductors-aec-q200-compliant.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com