Search
Languages

ボーンズ、メタルアロイコアを採用し高電流対応・低DCRを実現した シールド型パワーインダクタシリーズを発表

車載グレードでAEC-Q200に準拠したSRP3220Aシリーズは、EMIを低減し、自動車アプリケーションにおける性能と信頼性を向上させます。

カリフォルニア州リバーサイド 2025年8月20日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、SRP3220Aシリーズシールド型パワーインダクタを発表しました。本シリーズは、ボーンズ独自配合のメタルアロイコアを採用しており、最大11Aの高電流に対しても飽和することなく対応でき、高温環境下においても信頼性の高い動作を実現します。車載グレードかつAEC-Q200規格準拠の本パワーインダクタは、高い発熱電流定格と磁界放射を最小限に抑えるシールド構造を備えており、性能および熱安定性を向上させるとともに、自動車用途で要求される厳しい動作温度要件に対応します。これにより、ボーンズの最新パワーインダクタは、拡大する自動車システムのニーズに、コスト効率に優れた高性能な電源管理ソリューションを提供します。

SRP3220A シリーズは、省スペースかつ低背型のフォームファクタを採用し、-55°C~+150°Cの広範な動作温度範囲に対応しています。金属合金粉末コアによる利点に加え、フラットワイヤ構造を採用することで、同サイズのシールド型パワーインダクタと比較して極めて低い直流抵抗(DCR)を達成しています。さらに、小型低背フットプリントにより、プリント基板(PCB)占有面積を削減し、追加機能の設計やスペース削減への対応を柔軟に行うことが可能になります。

Bourns® SRP3220Aシリーズは、現在、ボーンズの正規販売代理店を通じて入手可能です。本シリーズはRoHS*準拠です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded

*RoHS 指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf