Search
Languages

Bourns® New AEC-Q200 Compliant, Automotive-ボーンズ、新AEC-Q200準拠の自動車向け薄膜チップ抵抗を発表 – 高精度の抵抗許容差とTCRを実現

ボーンズのモデルCRT-Aシリーズは、自動車、携帯電話、SDカード、DDRメモリ、カメラモジュール向けの小型で高精度な抵抗が求められるニーズに対応します。

カリフォルニア州リバーサイド 2024年8月22日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、AEC-Q200準拠の車載用途向け薄膜チップ抵抗CRT-Aシリーズを発表しました。この新製品シリーズは、従来のスルーホール型抵抗と比較して、より高い抵抗許容精度と温度係数(TCR)を提供します。この新モデルは信号品質を向上させ、SMDパッケージで提供されます。コンパクトでありながら高い電力定格を持つこれらの抵抗器は、携帯電話、SDカード、DDRメモリモジュール、カメラモジュールなど、スペースに制約のある用途でますます求められています。

自動車向け規格に基づいて設計されたボーンズCRT-Aシリーズは、さまざまな自動車用途にも理想的な抵抗器製品です。この最新の薄膜抵抗器シリーズは、0402、0603、0805、1206(インチ寸法表記)のパッケージサイズで提供され、0.1%から1%の低許容差をサポートし、TCR範囲は±50 PPM/°Cから±10 PPM/°Cに対応します。さらに、抵抗範囲は10 Ωから1 MΩまで、TCRは±10 PPM/°Cまで対応可能です。

ボーンズCRT-Aシリーズは現在発売中で、RoHS*準拠および耐硫化性能を備えています。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。 www.bourns.com/ja/products/resistors/aec-q200-qualified-resistors

*RoHS指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf