Search
Languages

ボーンズ、最大1500VDCのDC電力システムを保護するIECクラスIおよびクラスII DCサージ保護デバイスを発表

ボーンズSPDモデル1430シリーズおよび1440シリーズは、DINレールに取り付け可能で、高エネルギータイプMOVと熱遮断機能を備え、より高い保の護レベルを提供します。

カリフォルニア州リバーサイド 2024年8月14日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、DINレール対応のモデル1430および1440シリーズDCサージ保護デバイス(SPD)を発表しました。この2つの新シリーズは、IEC/EN 61643-31に準拠したクラスI + クラスII / T1+T2のSPDです。DC電力システムの保護用途に設計された14モデルの新製品は、保護電圧範囲が48 VDCから1500 VDCまで対応し、高エネルギータイプMOVを採用しています。さらに、モデル1440シリーズは高度な熱遮断機能(TD+)を搭載しており、上流の過電流保護が不要となり、より高い保護レベルを提供します。

両シリーズとも交換可能なモジュール設計を採用し、窓型故障インジケータおよびリモートアラーム機能を備え、サージ保護デバイスの動作状態を効果的に監視できます。これらの新しいSPDは、持続的な過電圧やサージによる熱暴走を抑制することで、火災リスクを軽減する設計となっています。優れたサージ保護性能を提供し、1モードあたり最大80 kA(8/20 μs)のサージエネルギー耐量と、最大12.5 kA(10/350 μs)のインパルス電流耐量を実現します。ボーンズ®モデル1430および1440シリーズは、電気自動車充電ステーション、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)、再生可能エネルギー(太陽光発電や風力発電)など、幅広いDC電力対応アプリケーションに最適な保護ソリューションです。

ボーンズ1430および1440 SPDは現在発売中で、RoHS*準拠です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/products/surge-protective-devices/dc-power-surge-protective-devices

*RoHS指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf